请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:K2GICE Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
IM 获取错误: 在我要使用 UIABenchmarks 的位置键入未解析的符号 Log_write1。 对于代码:
log_write1 (UIABenchmark_start、(XDC_IArg"正在运行"); while (i < 5000000){ x=(2*A-B-C)*sqr6; y =(B - C)*sqr2; z =(A + B + C)*sqr3; CO = cosdp (theta); Si =信德 p (theta); D = CO*X + SI*Y; q = co*Y- si*X; i++; } log_write1 (UIABenchmark_stop、(XDC_IArg"正在运行");
似乎我需要一些代码库、但我无法找到我需要的代码库。 此信息在哪里提供?
Tommi