This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430G2ET:MSP-EXP430G2ET 板载调试问题。

Guru**** 2550550 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430G2ET, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/853049/ccs-msp-exp430g2et-msp-exp430g2et-onboard-debugging-issue

器件型号:MSP-EXP430G2ET
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

                  大家好、我购买了两个 MSP-EXP430G2ET TI Launchpad。 我们使用 CCS IDE 进行开发,但它无法检测板载 MCU 也可用于外部 MCU 编程(使用4线 JTAG)。它显示 Error = Error initializing emulator:Could not set device VCC (错误=初始化仿真器:无法设置器件 VCC)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uppala、

    收到此错误时、您使用的是哪个版本的 CCS?

    对板载器件进行编程时、是否在 J101上设置了所有跳线?

    对板载器件进行编程时、您能否确认芯片是否正确位于插座中。  下面的用户指南第2.8节对此进行了说明。

    http://www.ti.com/lit/ug/slau772/slau772.pdf 

    在外部 MCU 上进行编程时、Launchpad 只能使用 SBW (2线)、而不能使用完整的4线 JTAG。  用户指南第2.6节对此进行了说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

        对 板载器件进行编程时、我使用 CCS V 7.3.0版本和 J101上设置的所有跳线。

    此致、

     Amol   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amol、

    根据用户指南、CCS v7.0及更高版本应该兼容、但您可能希望升级到最新版本、只需查看即可。  CCS 7也相当旧。  可从下面下载。  

    http://www.ti.com/tool/CCSTUDIO

    您还可以尝试使用 CCS 云检查这是否似乎是软件问题或硬件问题。

    https://dev.ti.com/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

      我已经使用 CCS 升级 v7.3.0。我使用 Uniflash 检查硬件、它可以正常工作。 但是、通过使用 CCS IDE、它无法在 LaunchPad 上工作。 我认为 CCS IDE 中存在问题。请在您的旁边检查。 TI 支持团队告诉我在 TI E2E 社区上提出您的问题。 请在 CCS 中检查该问题,建议我解决该问题。

    此致、

     Amol  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到 Uniflash 工作正常、因此听起来不像硬件问题。  您是否能够使用最新版本的 CCS 进行测试?  最新版本为9.2、如下所示。

    http://www.ti.com/tool/CCSTUDIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      感谢先生使用 CCS V9.2的工作。问题得到解决。

    此致、

     Amol