主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我购买了两个 MSP-EXP430G2ET TI Launchpad。 我们使用 CCS IDE 进行开发,但它无法检测板载 MCU 也可用于外部 MCU 编程(使用4线 JTAG)。它显示 Error = Error initializing emulator:Could not set device VCC (错误=初始化仿真器:无法设置器件 VCC)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我购买了两个 MSP-EXP430G2ET TI Launchpad。 我们使用 CCS IDE 进行开发,但它无法检测板载 MCU 也可用于外部 MCU 编程(使用4线 JTAG)。它显示 Error = Error initializing emulator:Could not set device VCC (错误=初始化仿真器:无法设置器件 VCC)。
您好、Uppala、
收到此错误时、您使用的是哪个版本的 CCS?
对板载器件进行编程时、是否在 J101上设置了所有跳线?
对板载器件进行编程时、您能否确认芯片是否正确位于插座中。 下面的用户指南第2.8节对此进行了说明。
http://www.ti.com/lit/ug/slau772/slau772.pdf
在外部 MCU 上进行编程时、Launchpad 只能使用 SBW (2线)、而不能使用完整的4线 JTAG。 用户指南第2.6节对此进行了说明。
您好 Amol、
根据用户指南、CCS v7.0及更高版本应该兼容、但您可能希望升级到最新版本、只需查看即可。 CCS 7也相当旧。 可从下面下载。
http://www.ti.com/tool/CCSTUDIO
您还可以尝试使用 CCS 云检查这是否似乎是软件问题或硬件问题。
很高兴听到 Uniflash 工作正常、因此听起来不像硬件问题。 您是否能够使用最新版本的 CCS 进行测试? 最新版本为9.2、如下所示。