工具/软件:Code Composer Studio
GoodMorning、
我使用的是 Ubuntu 16.04上安装的 CCS 7.3、我使用的是 BeagleBone Black。
我正在尝试交叉编译一个使用连接到辅助器件的以太网端口的应用;因此、我无法通过该端口部署该应用。
我可以进一步连接 USB-UART 转换器、通过该转换器可以连接到 BeagleBone 控制台。
是否可以传输可执行文件并通过 UART 启动它? 如果不是、我还有其他哪些选项?
谢谢你。
此致、
Davide Brunelli