This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PROCESSOR-SDK-AM335X:通过 UART 加载应用

Guru**** 2523320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/854379/ccs-processor-sdk-am335x-app-load-via-uart

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Code Composer Studio

GoodMorning、

我使用的是 Ubuntu 16.04上安装的 CCS 7.3、我使用的是 BeagleBone Black。

我正在尝试交叉编译一个使用连接到辅助器件的以太网端口的应用;因此、我无法通过该端口部署该应用。

我可以进一步连接 USB-UART 转换器、通过该转换器可以连接到 BeagleBone 控制台。

是否可以传输可执行文件并通过 UART 启动它? 如果不是、我还有其他哪些选项?

谢谢你。

此致、

Davide Brunelli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了必须以 root 身份部署和启动应用程序(当我直接从 BeagleBone 控制台调用它时、我键入"sudo ./app")。

    是否可以使用 CCS 实现它?

    我尝试使用根 ID 在远程系统中创建连接,但程序回答:“守护程序无法使用端口0在192.168.0.130上启动服务器”(使用普通用户 ID 的连接正常工作)

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 CCS 将尝试使用基于 IP 的方法进行连接、因此它可能不是最佳选择。

    您应该能够使用 minicom 或这样的命令来发送文件。 如果目标上没有 Rz 或类似 Rz、则可能需要 Rz。 但是、TI 在这里没有什么特别之处、因此 UART 教程提供的任何 Linux 传输应用程序都应该适用、并且可能是实现您所需内容的最简单方法。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经了解了如何以 root 身份运行应用程序。 如下图所示、在以 root 身份登录的调试配置中建立新连接就够了。