This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS V6.2在防病毒程序仍在运行期间的安装方法

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/853848/ccs-ccs-v6-2-installation-method-during-anti-virus-program-still-running

工具/软件:Code Composer Studio

大家好。我使用的是 CCSv.6

过去10年来、我是 CCS v6和 v3。 但上个月、我的公司 PC 变为了新 PC。 我想再次安装 CCS v6

但由于防病毒程序、无法安装 CCS V6。

由于我的公司政策、我无法启用防病毒程序。

是否可以在不关闭防病毒程序的情况下安装 CCS v6?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="pilgyum Kim"]我能否在不关闭防病毒程序的情况下安装 CCS v6?

    您可以尝试关闭系统某些区域的保护-通常防病毒软件会阻止安装程序:

    -写入磁盘的非标准区域,例如 C:\ti (默认安装目录)。 您可以尝试查看 CCS 是否安装在另一个目录中。 但是,这可能无法解决下一个问题。

    -将调试探针所需的设备驱动程序安装到 Windows 系统目录中。 因此、您完全无法解决此问题。 必须安装驱动程序。  

    在您的特定情况下、如果公司阻止您配置防病毒软件以允许在这些区域写入、则您必须咨询您的 IT 部门并让他们为您安装 Code Composer Studio。  

    此致、

    拉斐尔