请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Code Composer Studio
大家好。我使用的是 CCSv.6
过去10年来、我是 CCS v6和 v3。 但上个月、我的公司 PC 变为了新 PC。 我想再次安装 CCS v6
但由于防病毒程序、无法安装 CCS V6。
由于我的公司政策、我无法启用防病毒程序。
是否可以在不关闭防病毒程序的情况下安装 CCS v6?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
大家好。我使用的是 CCSv.6
过去10年来、我是 CCS v6和 v3。 但上个月、我的公司 PC 变为了新 PC。 我想再次安装 CCS v6
但由于防病毒程序、无法安装 CCS V6。
由于我的公司政策、我无法启用防病毒程序。
是否可以在不关闭防病毒程序的情况下安装 CCS v6?
您好!
[引用 user="pilgyum Kim"]我能否在不关闭防病毒程序的情况下安装 CCS v6?
您可以尝试关闭系统某些区域的保护-通常防病毒软件会阻止安装程序:
-写入磁盘的非标准区域,例如 C:\ti (默认安装目录)。 您可以尝试查看 CCS 是否安装在另一个目录中。 但是,这可能无法解决下一个问题。
-将调试探针所需的设备驱动程序安装到 Windows 系统目录中。 因此、您完全无法解决此问题。 必须安装驱动程序。
在您的特定情况下、如果公司阻止您配置防病毒软件以允许在这些区域写入、则您必须咨询您的 IT 部门并让他们为您安装 Code Composer Studio。
此致、
拉斐尔