This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、Ive insta;ed the lates CCS 8.3、但我似乎无法更新它、因为我在运行更新后收到以下错误。
无法找到某些站点。 有关更多详细信息、请参阅错误日志。
无法读取 software-dl.ti.com/.../content.xml 上的存储库。
协议系列不支持地址系列:连接
无法读取 software-dl.ti.com/.../content.xml 上的存储库。
协议系列不支持地址系列:连接
无法读取 software-dl.ti.com/.../content.xml 上的存储库。
协议系列不支持地址系列:连接
在文件:/C:/Users/Stevan/AppData/Local/Temp/traceplugin-Repo/.中找不到存储库
无法读取 software-dl.ti.com/.../content.xml 上的存储库。
协议系列不支持地址系列:连接
我也无法连接 CCS App Center。
我的互联网运行正常、显然没有任何因素阻止 CCS 访问网络(我检查了防火墙选项并禁用了防病毒 McAfee)。 我还尝试了几次重新安装 CCS、但它没有帮助。
操作系统:Win10
安装程序:离线 CCS 8.3 (已安装所有组件)
您好 Ki、
我没有代理、但设置似乎正常。 有趣的是,当我关闭 McAfee 防火墙时,我仍然无法通过...连接
大家好、Stevan、
由于代理设置、eclipse 似乎无法访问互联网。 Getting Started (使用入门)页面使用系统代理设置、它不与 eclipse 代理设置相关联。
您是否尝试在 eclipse 中更改代理设置? 打开“首选项”对话框,在搜索文本框中键入 proxy,选择树中的“网络连接”节点,然后尝试手动输入设置对话框的代理。
此致、
Patrick
尊敬的 Patrick:
我不清楚您希望我做些什么、下面是我的几个问题:
1.我不确定"食指"是什么、请参阅以下 plz。
[PC]"Did you try changing the proxy setting in eclipse?"(您是否尝试在 eclipse 中更改代理设置?)
[SP]:不、我不认为我推出了 eclipse 只是 CCS Studio。 是否应该启动 eclipse 而不是 CCS 来尝试修复此问题? 我可以看到、在 ti>ccsv8>eclipse 中、我有 CCStudio 和 eclipse 应用程序。 请澄清
2.下面是 eclipse 中的网络连接设置(对于 CCStudio 似乎是相同的)、它们最初是设置的。 这对您来说是否合适?
您好 Ki、
感谢您的澄清。
是的、我在没有代理的家庭 PC 上运行此操作。
您好!
否 我无法访问它。 似乎是连接问题。 CCS 报告没有互联网连接。 这真的很奇怪,因为我有互联网。 我尝试禁用 McAfee 防火墙、但也没有帮助
出于某种原因、Eclipse (CCS IDE 的框架)在访问互联网时遇到问题。 这是奇怪的、因为您提到您不在代理后面、并且尝试禁用任何防病毒和防火墙。 阻止访问。
我了解了 Eclipse 互联网访问问题、并有各种各样的报告。
有人提到将代理设置为手动,并清除 SOCKS 的代理设置:
其他线程:
https://stackoverflow.com/questions/7778484/eclipse-can-not-connect-to-internet
以下解决方案适用于某些应用:
我有相同的问题。 我通过以下步骤解决了这个问题:
1.窗口->首选项->安全存储
2.选项卡-内容
3.删除[默认安全存储]
4.重新启动 Eclipse
不用担心-存储将自动重新创建。
您好、ki:
9.0存在相同问题。 在网上寻找答案。
您好 Ki、
此时、我想再等待几周、直到我更改我的抗 vrius 软件包、看看这是否有用。 ATM 正在使用 McAfee、我将转向 sonethibg else (价格大幅上涨)。 我将在查看是否修复它后进行更新。
更改防病毒软件可能会产生一些影响。 但我并不乐观、因为您已经尝试禁用它、而且我们还有许多其他客户都毫无问题地使用了它。 但是、每个系统都是不同的、因此您永远不知道。 希望获得最佳结果、请随时向我们发布。
Ki