TI E2E™ 设计支持论坛将于 5 月 30 日至 6 月 1 日进行维护。如果您在此期间需要技术支持,请联系 TI 的客户支持中心寻求帮助。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1642BOOST:编译后失败

Guru**** 2048860 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-SDK, IWR1642
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/784971/ccs-iwr1642boost-post-build-failed

器件型号:IWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-SDKIWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我遇到了与该主题中所述相同的问题。

https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/769219

我尝试修改编译后处理步骤、并删除了上述 线程的答案中所述的 false 目录 xwr16xx。 但未修复 DSS 工程和 MSS 工程中的问题。

因此、我尝试修改了中所述的构建命令:

 http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_project-management.html#pre-and-post-build-steps

当我在 DSS 工程中使用上述链接中提供的命令时、它会成功编译并生成 bin 文件、而在 MSS 工程中不会发生这种情况。

在 MSS 工程中、编译失败、并且未创建 bin 文件。 MSS 工程应使用什么命令来生成 mss.bin 和 lab.bin 文件?

是否有人可以帮助我成功构建 DSS 和 MSS 工程并生成 bin 文件?

注意:我使用的是 CCS v 8.1、SDK 2.0.0.4、工业工具箱3.3.0和 Windows 10。 我还安装了其他 SDK 和工具箱版本。 我还随 SDK 一起安装了所有其他实用程序。

谢谢、

Radha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Radha、

    我们有特定于 IWR1642的指令。 对于该器件、您应该下载 MMWAVE-SDK 2.1并按照以下说明进行操作: dev.ti.com/.../


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    我也尝试过使用毫米波 SDK 2.1、并遵循了相同的指南。 Eventhen 问题仍然存在。 我应该怎么做?

    谢谢、  

    Radha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、

    工业工具箱版本3.3.0的发行说明指出要使用的 SDK 2.0.0.4。 当我使用它时、我遇到这个编译后处理问题、并且不会生成 bin 文件。 如您所述、当我使用 SDK 2.1.0.4时、DSS 工程已成功编译、并且创建了 bin 文件、但在编译 MSS 工程时遇到错误。

    错误是
    >>编译失败
    subdir_rules.mk:9:目标'ms_main.oer4f'的配方失败
    "./MSS_main.c"、第407行:警告#169-D:类型"int32_t *"的参数与类型"rlCalibrationData_t *"的参数不兼容
    "./MSS_main.c"、第407行:错误#167:函数调用中的参数太少
    1在编译"./MSS_main.c"时检测到错误。
    gmaking[1]:***[MSS_main.oer4f]错误1.

    我应该怎么做?

    谢谢、
    Radha。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Radha、

    这是因为您的工作区仍有上一个 Industrial Toolbox 中的项目、您需要将其从工作区中完全删除。

    您应该使用 Industrial Toolbox 3.3.1中的工程、并确保已安装 MMWAVE-SDK 2.1。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试使用工业工具箱3.3.1创建新工作区并从 Resource Explorer 导入新项目、正如您所说、我已经安装了毫米波 SDK 2.1。

    我仍然面临同样的问题。  

    谢谢、

    Radha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Radha、

    您是否想发布描述编译后错误的控制台屏幕截图?


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    很抱歉耽误你的回答。 我已附带错误日志和构建设置。

    我根据上述线程中给出的指南修改了构建设置。

    当我使用 SDK 2.1和 ITB 3.3.1时,DSS 项目已成功构建,但 MSS 项目有错误。

    当我使用 SDK 2.0和 ITB 3.3.1时,DSS 和 MSS 都是构建的,但编译后失败,并且不生成 bin 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Radha、

    您无需修改任何类型的构建条件、但您需要确保按照《人员计数用户指南 》dev.ti.com/.../node 安装了正确的软件

    请启动新工作区并按照用户指南中的说明进行操作。


    谢谢、
    Akash