This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CSS Uniflash "%1不是有效的 Win32应用程序"

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/787572/ccs-css-uniflash-1-is-not-a-valid-win32-application

主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在 Win 10 64位上安装了 Uniflash 3.4.1、启动时出现错误、请我检查日志文件。

我认为出现此错误是因为我的操作系统是64位、但我找不到任何 win64版本的 uniflash 3.4;我绝对需要此版本才能运行应用程序。

计算机也是新的。

你可以帮帮我吗? 谢谢

下面是我获得的日志文件:

!会议2019-03-28 18:25:24.415 ----------------
Eclipse.buildId=未知
java.version=1.7.0_60
java.vendor=Oracle Corporation
引导加载程序常量:OS=Win32、ARCH=x86、WS=Win32、NL=fr_FR
命令行参数:-OS Win32 -ws Win32 -arch x86 -data @noDefault

!Entry org.eclipse.OSGi 4 0 2019-03-28 18:25:25.012
!消息应用程序错误
!堆栈1
java.lang.UnsatisedLinkError:C:\ti\uniflash_3.4\ccs_base\DebugServer\bin/LibraryLoader.dll:%1 n est pas une application Win32 valide
在 java.lang.classloader$NativeLibrary.load (本机方法)
在 java.lang.classloader.loadLibrary1 (未知源代码)
在 java.lang.classloader.loadLibrary0 (未知源代码)
在 java.lang.classloader.LoadLibrary (未知源代码)
在 java.lang.Runtime.load0 (未知源代码)
在 java.lang.System.Load(未知来源)
com.ti.debug.engine.xpcom.Runtime.preXPCOMInit(Runtime.java:163)
com.ti.debug.engine.xpcom.Runtime.startBare(Runtime.java:116)
com.ti.debug.engine.xpcom.Runtime.createComponent(Runtime.java:170)
位于 com.ti.utility.filesystems.DirectoryService。 (DirectoryService.Java:26)
位于 com.ti.utility.filesystems.DirectoryService。 (DirectoryService.Java:9)
位于 com.ti.utility.filesystems.DirectoryService$SingletonHolder。 (DirectoryService.Java:44)
com.ti.utility.filesystem.DirectoryService.instance(DirectoryService.java:49)
com.ti.common.core.utils.ds.CoreUtilsProvider.getTemporaryFileDir(CoreUtilsProvider.java:16)
com.ti.common.core.CoreUtils.getTemporaryFileDir(CoreUtils.java:114)
在 com.ti.uniflash.rcp.Application.getRuntimeAppDir (Application.Java:89)
在 com.ti.uniflash.rcp.Application.getWorkspaceDir (Application.Java:96)
com.ti.uniflash.rcp.Application.setupWorkspaceFolder(Application.java:103)
在 com.ti.uniflash.rcp.Application.start (Application.Java:32)
org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:196)
org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:110)
org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:79)
org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:353)
org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:180)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native 方法)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 来源)
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 来源)
java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown 来源)
org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:629)
在 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.java:584)
org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1438)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尽管 Uniflash 3.4.1未在 Windows 10中经过正式测试、但我们有几个用户在该操作系统中成功使用了它。

    是否确定安装成功完成? 我怀疑安装可能不完整或以某种方式损坏。 是否可以删除当前安装文件夹,然后再尝试一次安装? 如果再次失败并显示相同的消息、请压缩 install_logs 文件夹并将其附加到此处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用您可以在网站上找到的安装、尽管我认为这不是问题。

    我几乎安装了5次、尝试再次下载、但这始终是相同的错误日志。

    我复制了上一封邮件中的内容、因此您可以对其进行检查、所有内容都是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alan、

    我实际上是在询问安装日志、而不是启动期间出现的错误消息。 安装日志将确认安装过程中是否有任何问题、即使似乎已成功完成。 如果您进入 Uniflash 安装目录、则应该会有一个名为 install_logs 的文件夹。 请将其压缩并在此处附加 zip 文件。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7723.install_5F00_logs.7zHere是安装日志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alan、

    是否可以升级到 UniFlash v4? 不再支持 UniFlash v3、我们建议所有 v3用户尽可能升级到 v4。

    至于问题本身、我们查看了错误消息和日志、我们猜测您的计算机可能缺少一些 Visual Studio 运行时依赖项、但很难肯定。 UniFlash 安装程序应安装所有必要的依赖项、但在这种情况下可能缺少什么?

    提出的一个建议是尝试在类似的时间范围内安装 Code Composer Studio 的版本(这将是6.1.2或6.1.3 、processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS、并查看您是否能够将其用于您的器件。 如果是、请尝试返回 UniFlash 并重试。 这假设 CCS 安装程序可能能够解决依赖项问题。

    谢谢、
    Ricky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alan、

    我希望上述建议中的一项能帮助您找到可用的解决方案。 如果您在使用这些工具时仍然遇到问题、请随时发布更新或启动新主题。