工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在使用定制设计 XDS100v2 (TI 参考设计)。同时、我将连接目标板、我将收到以下消息:
c55xx:GEL:执行 OnReset (0)时出错:地址0x80D 处的内存验证失败
在 GEL_MemoryFill (0x80D、2、1、0x4748)[C5502.GEL:202]
在 Init_ce0_SDRAM_5502CPUBoard ()[C5502.GEL:66]
OnReset (0)时
C55xx:GEL 输出:C5502_Init 完成。
c55xx:GEL:执行 OnTargetConnect()时出错:地址0x80D 处的内存验证失败
在 GEL_MemoryFill (0x80D、2、1、0x4748)[C5502.GEL:202]
在 Init_ce0_SDRAM_5502CPUBoard ()[C5502.GEL:60]
在 OnTargetConnect()
任何人都可以在原探上方找到矫正的解决方案。
提前感谢