This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
当我尝试构建 SDK 演示时、我遇到 了这个问题。
编译失败
subdir_rules.mk:9:目标'senser_mgmt.obj 的配方失败
"...\MMV.h"、第60行:致命错误#1965:无法打开源文件"MMW_LVDS_STREE.h"
1在编译"./sensor_mgmt.c"时检测到灾难性错误。
编译已终止。
gmaking[1]:***[sensor_mgmt.obj]错误1.
gmake[1]:不会由于错误而重做目标'main-build'。
gmake:***[全部]错误2.
Makefile:160:目标'all'的配方失败
另外、我还有一个关于 CRC.pm 的问题。
我使用选项 eclipse marketplace 来下载 EPIC。 但我找不到安装目录、找不到 crc.pm。
我如何知道我满足了所有条件 ,特别是 Perl 和 CRC.pm?
您好!
您使用的是哪个 SDK 版本?
[引用 user="user5948132"]
另外、我还有一个关于 CRC.pm 的问题。
我使用选项 eclipse marketplace 来下载 EPIC。 但我找不到安装目录、找不到 crc.pm。
我如何知道我满足了所有条件 ,特别是 Perl 和 CRC.pm?
[/报价]
我不确定我是否理解您的问题。 您确实可以从 Eclipse Marketplace 下载并安装 EPIC。 但我不理解您对安装目录的疑问。 它将 EPIC 作为 CCS 的插件进行安装。 请注意,不安装 Perl 本身。 对于 crc.pm 文件、这是一个最好向器件论坛中的 SDK 专家提出的问题。
谢谢
Ki