This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1443BOOST:vitalSms_lab 错误:无法打开 CLI

Guru**** 2556820 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/785904/ccs-iwr1443boost-vitalsigns_lab-error-unable-to-open-the-cli

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试实现心率检测的生命体征实验室功能。 我按照您的指示操作、并出现错误。  

调试:启动初始化任务
调试:HWA 已初始化
调试:EDMA 实例0已初始化
调试:UART 实例@080099e8已成功打开
调试:UART 实例@080099f4已成功打开
调试:毫米波控制初始化成功
调试:毫米波控制同步成功
错误:无法打开 CLI

我不知道何时发生此错误、原因可能是什么? 我不知道我应该做些什么来解决这个问题。

感谢你的帮助。

如您的网站中所述:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bo、

    您是否知道您是否拥有 IWR1443 ES2.0或 ES3.0器件? 您使用的是哪个版本的工具箱?


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  我想我使用的是 ES3.0、因为它在我的芯片上写入964FC。  

    对于软件、如下图所示、我使用的是 ccs8.3、uniflash 4.6和 XDC 3.5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Akash!

    考虑到您的问题、我更改为使用最新 SDK 网站上提到的 CCS 7.4版本、但问题是相同的。

    当我刷写 CCS 调试固件时、我只刷写 xwr14xx_ccsdebug.bin。 我没有找到 xwr14xx_cssdebug_mss.bin、另一个论坛提到 xwr12xx_xwr14xx_radarss_rprc.bin 不需要刷写 ES3.0。 实际上、我无法将 xwr12xx_xwr14xx_radarss_rprc.bin 刷写到电路板中。

    期待您的回复。

    您的、

    WB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 WB、

    毫米波工业工具箱3.1.1中的 ES3.0器件的 Vital Signs Lab 最近更新。 我建议尝试使用此版本并使用预构建的二进制文件进行测试。

    如果您仍有问题或有疑问、请告诉我。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Akash!

    我更新到新版本的工业工具箱。 当我构建项目时、警告信息如下所示。

    之后、问题是相同的。

    什么是 CLI? 我对这个问题非常困惑。 我有两个板、它们都有相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Akash!
    我已成功配置它。
    我使用了 SDK 版本2.1.0.04和新工具箱。 它的工作原理。
    感谢你的帮助。

    您的、
    WB