This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDA2PXEVM:CCS/SYSBIOS 无法安装

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/781672/ccs-tda2pxevm-ccs-sysbios-unable-to-install

器件型号:TDA2PXEVM
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

我使用以下环境:

Code Composer Studio 版本:7.4.0.00015

XDC 工具3.32.2.25_CORE

BIOS_6_46_04_53

但是、我无法在 Products -> Installed products 下查看 BIOS。

此外、每当我尝试安装"BIOS_6_46_04_53"时、我都会遇到以下错误

收集要安装的项目时出错
 会话上下文为:(profile=EPP、package.cpp、phy=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Collect、操作数=、action=)。
 下载工件时出现问题:OSGI.bundle、com.ti.rtsc.SYSBIOS.product.ui,6.46.4.53。
   读取已签名内容时出错:/tmp/signatureFile7681832808444334380.jar
   处理文件/tmp/signatureFile7681832808444334380.jar 的签名时出错
 下载工件时出现问题:org.eclipse.update.feature、com.ti.rtsc.SYSBIOS.product.ui,6.46.4.53。
   读取已签名内容时出错:/tmp/signatureFile83287929811304614.jar
   处理文件/tmp/signatureFile83287929811304614.jar 的签名时出错
 下载工件时出现问题:OSGI.bundle、com.ti.rtsc.SYSBIOS.product_6.46.4.53,6.46.4.53。
   读取已签名内容时出错:/tmp/signatureFile5198838147783711145.jar
   处理文件/tmp/signatureFile5198838147783711145.jar 的签名时出错
 下载工件时出现问题:org.eclipse.update.feature、com.ti.rtsc.SYSBIOS.product_6.46.4.53,6.46.4.53。
   读取已签名内容时出错:/tmp/signatureFile864963526009000714.jar
   处理文件/tmp/signatureFile864963526009000714.jar 的签名时出错

实际上、我正在尝试使用静态库中的一些 VISION SDK 文件。

请帮助!

谢谢、此致、

Anjum Mulani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您如何尝试安装 BIOS? 是否可以尝试下载独立版本并手动安装(如果尚未尝试)?
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈,因此这个问题已经解决了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    谢谢、
    Ki