This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:向构建时未找到的 Energia 导入工程添加了文件

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/784960/ccs-msp432p401r-added-files-to-energia-imported-project-not-found-on-build

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件:Energia

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试从8.3迁移到 CCS v9。  我有一个使用 Energia 的项目、一些首先为 Crievinos 编写的库以及一些 driverlib 类型文件。  它们可以与 CCS 8.3配合使用。  我执行了相同的过程来获得一个能够使用8.3进行编译的工程、但它现在似乎不起作用。  步骤是导入 Energia sketch (.ino)以创建 Energia 项目。  我必须添加 v21库、因为 v18库在 CCS 8.3中不适用于我、我在 preference-CCS-Products 中执行此操作、并在 General Build settings 的 Products 选项卡上选择 v21。  然后、我添加所有.cpp 和.h 文件。  我使用链接而不是复制。  当我构建这些我刚尝试添加的新文件时、找不到、我会收到类似的消息  

致命错误:si5351.h:无此类文件或目录 vna_2018.ino /VNA_2018第3行 C/C++问题

要将这些文件实际添加到项目中、我需要做什么?

谢谢、

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    [引用 user="Rob Frohne"]致命错误:si5351.h:没有此类文件或目录 vna_2018.ino /VNA_2018第3行 C/C++问题

    听起来在编译器选项中缺少 include 搜索路径。 转至项目属性并检查 include 搜索路径、以确保路径指向 si5351.h 文件的位置。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ki、这解决了这个问题。 值得注意的是,那里的道路似乎是它应该起作用的。 这是一条来自工作区的相对路径、但当我将其更改为绝对路径时、它会稍微远一点、因此工作区中的相对路径似乎不起作用。
    再次感谢!
    Rob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    (相对)路径是什么样子的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它没有引号:"../Projects/WWU-VNA/2018 Simple VNA"
    它有空间,但它修复了它,当我刚刚更换了“..” 其中:/home/frohro
    而不再使用引号。

    Rob