主题中讨论的其他器件:Energia
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在尝试从8.3迁移到 CCS v9。 我有一个使用 Energia 的项目、一些首先为 Crievinos 编写的库以及一些 driverlib 类型文件。 它们可以与 CCS 8.3配合使用。 我执行了相同的过程来获得一个能够使用8.3进行编译的工程、但它现在似乎不起作用。 步骤是导入 Energia sketch (.ino)以创建 Energia 项目。 我必须添加 v21库、因为 v18库在 CCS 8.3中不适用于我、我在 preference-CCS-Products 中执行此操作、并在 General Build settings 的 Products 选项卡上选择 v21。 然后、我添加所有.cpp 和.h 文件。 我使用链接而不是复制。 当我构建这些我刚尝试添加的新文件时、找不到、我会收到类似的消息
致命错误:si5351.h:无此类文件或目录 vna_2018.ino /VNA_2018第3行 C/C++问题
要将这些文件实际添加到项目中、我需要做什么?
谢谢、
Rob