This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:TMS320F28379D

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/783428/ccs-tms320f28379d-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

我 成功使用了示例 ADC_SoC_Continuous_dma_cpu01.c。 我将其修改为使用2个差分输入、而不是2个单端输入。 当我构建项目时、我收到此错误消息 fatal error #35:#error 指令:"您必须在项目属性中定义 CPU1或 CPU2。 我找不到选择 CPU1的位置。 请建议谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要将项目设置与您的 MCU 架构保持一致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="user5908248"]我找不到选择 CPU1的位置。

    根据 CPU 符号定义、有几个地方有条件代码。 如果您看 一下 adc_soc _continuous_dma_cpu01示例项目、您会发现一些包含"ifdef CPU1"类型代码的源文件。  

    定义符号的位置在“项目属性”->“生成”->“编译器”->“高级选项”->“预定义符号”下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 科康先生为您提供的指导。 我访问了"Processor Options"、但"Configuration (配置)"未包含 CPU1_RAM、而是"Debug"(活动)

    版本

    {所有配置}