This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28069M:自动生成 makefile 时为空

Guru**** 2525520 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/782487/ccs-launchxl-f28069m-makefile-is-empty-when-automatically-generating-it

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

我将 SYS/BIOS 集成到现有的非 RTOS 工程中、并在尝试编译时遇到一个奇怪的问题。 我删除了 Debug 和 Release 目录、现在当我尝试构建时、生成的 makefile 完全为空。 所有.mk 文件:objects.mksources.mk 等 看起来都是正确的、子目录结构反映了我的源代码。  

下面是我的构建页面:


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请对延迟表示歉意。

    尽管 Build Properties 页面看起来不错、但您的帖子中没有太多其他内容可用于评估可能发生的情况。 是否生成了错误消息?

    我看到树中有一个 XDC 工具条目、但是否有.cfg 文件? 如果是、它是否类似于其中一个 SYSBIOS 示例中存在的示例?

    实际上、我想如果您从示例开始并从示例开始构建项目、您将会更加成功。 至少您会克服设备最基本的设置。  

    SysBIOS 示例可在项目向导中找到。

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉斐尔

    跟进我之前的帖子、以防其他人遇到此类问题...

    我的问题是由网络驱动器上的源代码引起的。 在本例中为 Google Drive File Stream 驱动器。 通过将代码移动到本地硬盘、makefile 将在源代码结构发生任何更改时立即更新。  

    我们可以关闭此问题报告。

    谢谢、

    Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Craig、

    感谢您发送此问题的结果。 这有望在未来帮助其他开发人员。

    此致、
    拉斐尔