请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
正在尝试调试在 Code Composer Studio 中为 DSP C66x 创建的 CSL 示例应用。 只有一次能够进行调试。 现在、虽然目标配置启动成功、但连接目标后仍会出现错误。 我在 A15上通过 SD 卡使用 Linux、也使用 GEL 文件。
获取 C66xx_0时出错:连接到目标时出错:(错误-1180 @ 0x0)器件保持复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包8.0.903.6)
无法获取可使器件脱离复位状态的 GEL 脚本。 主要 AM 是在 AM572x-EVM 的 C66x 内核上运行 CSL 应用。
此致
Akash