This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM5728:AM57xx-EVM

Guru**** 2535650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/782072/ccs-am5728-am57xx-evm

器件型号:AM5728

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

正在尝试调试在 Code Composer Studio 中为 DSP C66x 创建的 CSL 示例应用。 只有一次能够进行调试。 现在、虽然目标配置启动成功、但连接目标后仍会出现错误。 我在 A15上通过 SD 卡使用 Linux、也使用 GEL 文件。

获取 C66xx_0时出错:连接到目标时出错:(错误-1180 @ 0x0)器件保持复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包8.0.903.6)  

无法获取可使器件脱离复位状态的 GEL 脚本。 主要 AM 是在 AM572x-EVM 的 C66x 内核上运行 CSL 应用。

此致  

Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akash、

    由于您打算只在 EVM 中运行 CSL 应用、并且已经在其插槽中安装了 SD 卡、因此我会在 uboot 处停止电路板、然后通过 JTAG 继续连接到它。

    参考:
    e2e.ti.com/.../2555415

    为了能够从复位中释放内核、请将目标配置文件配置为使用 GPEVM_AM572X、该 GPEVM_AM572X 已包含必要的 GEL 文件。

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔