This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCSTUDIO-C2000:CCSTUDIO-C2000

Guru**** 2526840 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/780755/ccs-ccstudio-c2000-ccstudio-c2000

器件型号:CCSTUDIO-C2000

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI E2E 您好!!
我已通过离线安装程序安装 Code Composer。 但是 、我想问的是、当我打开 Code Composer Studio 时、会出现一个弹出错误:"CrashreportJob" has occurred a problem"、如所附图片所示。 我无法通过客户支持桑托斯先生解决此问题、然后他要求我进入此论坛。 客户支持为我提供的解决方案和不起作用的解决方案如下所示:

1)解决方案:"听起来您的防病毒程序阻止了对 Temp 目录的访问。 有些防病毒程序将此作为单独的规则,您可以启用或禁用,而其他程序则有一个例外列表,您可以设置。 崩溃记录器和构建系统都使用 Temp 目录。"  

即使在 Window Defender 中使用异常列表,我也无法解决此问题。

2)解决  方案"请首先清理您的工作区或尝试使用新工作区、然后尝试访问 CCS、如果仍然出现错误、请在我提供的以下链接上尝试此解决方案:解决方案链接:software-dl.ti.com/.../ccs_troubleshooting.html 这些是针对内部错误的解决方案。"  

这在我的案例中也不起作用。

请在这方面帮助我。

等待您的引导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    穆罕默德

    "CrashReportJob"是一个实用程序、当 CCS 开始查找在 CCS 崩溃的情况下创建的错误日志时运行。 如果您单击"详细信息"按钮、它会显示什么? 通常、只需在此对话框上单击"OK"即可继续使用 CCS。 每次启动 CCS 时、它可能都会不断出现。 其中一个原因是 Microsoft Visual C++可再发行软件包无法正确安装。 如果您可以压缩/ccsv8/install_logs 文件夹的内容、该文件夹可能会告诉我们情况是否如此。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4336.install_5F00_logs.rarDearJohn 非常感谢您的善意回应。单击"详细信息"按钮后、它会显示以下内容:"在"CrashReportJob"期间发生内部错误。 对于输入字符串:"请查找随附 的 install_logs rar 文件。

    等待您的指导。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安装日志看起来不错。 安装 Microsoft 库时未报告任何问题。 清除该对话框后、CCS 是否正常工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John、非常感谢您的时间和精力。 我没有进一步使用 CCS、因为我认为这是一个错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John Helo!! 您对我的问题有何看法?  我应该使用 CSS 吗? 我不会因为这个问题而遇到任何编译错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    我建议继续使用 CCS。 我不会期望有任何与此问题相关的编译错误。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John。 非常感谢您的指导和友好的回应。