This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C1294XL:CCS8.1.0.00011、Project Properties Missing CS Build、C/C++ and others on Second Computer

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/779496/ccs-ek-tm4c1294xl-ccs8-1-0-00011-project-properties-missing-cs-build-c-c-and-others-on-second-computer

器件型号:EK-TM4C1294XL

工具/软件:Code Composer Studio

我们使用 TM4C1294和其他 TI 微控制器开发了一款产品。 我们正在接近生产阶段、并尝试使用包含 CCS8开发环境的 Windws 7 PC 来设置工厂测试计算机。

我们已在出厂测试计算机上安装了 CCS 版本8.1.0.00011。 这是安装在我的计算机上的相同版本、我将调用 Development 2 (我不是主要的固件开发人员)。

出厂测试编译器上的 CCS8显示导入到工作区中的工程的属性与开发2计算机的属性非常不同

下面是开发2组件:

这是工厂测试计算机

左侧面板不同。 请注意、Development2 具有"CCS General"、工厂测试仅具有"General"。

历史记录:

两台计算机都是 Windows 7。  开发2和出厂测试计算机均为64位专业版本。

去年5月、我在开发人员的指导下为 CCS7和 CCS8设置了开发2计算机、该开发人员不再在这里、当时我对 CCS 完全陌生。

就在上周、我在开发2上重新安装了 CCS8、以解决在 IDE 冻结时甚至无法查看项目属性的问题、并且 IIRC 必须由任务管理器终止。  (供参考:e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/776861)

工厂测试仅在我参与之前由另一个开发人员最近设置。  为了解决属性之间的差异、我昨天尝试重新安装 CCS8。 这不会更改属性。

因此、开发2和出厂测试计算机在一周内安装了相同的版本、但仍然存在这种差异。

我们在尝试在工厂测试计算机上构建我们的产品固件时遇到了困难(我们在名为"tivaware c_series_2_1_4_177"和"TivaWare_C_Series-2.1.4.177"的文件夹中提供了 Tiva ware 版本以进行解决) 我想让 IDE 保持不变、然后再投入精力尝试构建固件。

有什么见解吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Forrest、
    一个对话框显示高级选项。 另一个不是。 检查每个对话框的左下角以在模式之间切换。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ki 就是这样。

    感谢您的帮助。
    这可以解决此问题。
    现在我可以做更多的工作。