This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS 9.2安装错误- CCS_ERROR 重新封装可执行文件

Guru**** 2537860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/850179/ccs-ccs-9-2-installation-error---ccs_error-repotype-executable

工具/软件:Code Composer Studio

在尝试在 Windows 7 64中安装 CCS 9.2时、在安装结束时、我收到以下错误:

虽然它引用了"MSP430pack"、但当在产品列表中既未选择 MSP430也未选择 MSP432时、也会发生错误。

问题仅在完全安装时发生。 已尝试三次,计算机重新启动,不幸运。

使用按需(Web)安装程序解决了问题。

此致

布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布鲁诺

    如果您有这些文件、您是否想发送参考此失败设置的安装日志?

    昨天,我在 Windows 7/64 (完全安装)上安装了9.2,没有问题,尽管我选择了所有设备系列。 是否选择了完整安装的子集?

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉斐尔·奥拉尔

    抱歉、我不再拥有日志文件。 清空垃圾时的快速指尖...

    我没有选择完全安装。 最初选择的选项有 MSP430xx、MSP432xx、TM4Cxx、CC13xx/CC26xx 对和 CC32xx。 然后、我再次尝试移除 MSP430xx、然后第三次尝试仅留下 TM4Cxx、这是"紧急"的。

    但是、如前所述、只有 Web 安装才实现了这一目的。

    谢谢

    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布鲁诺

    [引用用户="Bruno Saraiva"]清空垃圾时手指快速...

    海埃... 相同。 实际上、我直接转到 Ctrl+Del、它会跳过回收站。 这不时给我带来悲痛。

    我将安装在另一台 Windows 计算机上、然后查看是否可以重现此问题。

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="desouza"]实际上,我直接转到 Ctrl+Del

    正是我所做的——但这样说不会是那么的诗意,所以我更喜欢“快指”的故事。 请告诉我有关排序器的信息... 但是,即使我有4 TB 的硬盘可用,我仍然会坚持旧习惯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olá Bruno

    很遗憾、我无法在此处重现问题。 安装程序完成正常且没有错误。 我选择了与您的初始安装相同的器件系列。

    此时、我可以承诺关注其他人是否重现此问题。 如果我发现任何相关信息、我会报告。

    此致、

    拉斐尔