This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS 在调试时崩溃

Guru**** 2907170 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1172357/ccs-crash-while-debugging

主题中讨论的其他器件:CC1352P

我的客户在调试过程中遇到 CCS 崩溃、尝试使用断点进行调试时经常会发生这种情况。

请找到所附的 dmp 文件、异常代码为0x800003"遇到断点"。

请帮助您建议如何解决此问题、谢谢!

e2e.ti.com/.../hang_5F00_34_5F00_bc967e05_2D00_1581_2D00_4d09_2D00_aa94_2D00_4cbfb006ebb9.dmp

此致、

水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到客户 正在使用 CCS 12.0.0。 调试时使用的是什么器件? 使用了哪个编译器版本来编译应用程序?

    [引用 userid="168885" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1172357/ccs-crash-while-debugging "]尝试使用断点进行调试时经常会发生此情况。

    如果未显式设置断点、则不会发生崩溃(目标可以运行、停止等)?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    此问题已得到解决、CCXML 文件意外修改、该问题在更改为正常的 CCXML 后消失。

    该问题仍然存在于客户的项目中、但在 SDK 示例中不存在。 在客户的项目中、每次程序运行到断点时 CCS 都会崩溃。

    器件为 CC1352P、编译器版本为 TIClang v2.1.0。 目标正在运行或暂停时未发现任何问题)、但在断点处发生100%。

    此致、

    水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="168885" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1172357/ccs-crash-while-debugging/4412573 #4412573"]器件是 CC1352P、编译器版本是 TIClang v2.1.0。[/quot]

    该版本的 clang 编译器存在一些已知问题、其中生成的调试符号可能会使 CCS 崩溃:

    https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10863

    客户可以尝试使用 clang 编译器2.1.2吗?  

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    客户已尝试 TIClang v2.1.2、但问题仍然存在。

    客户的程序中有一个 UART 回调、在该回调中会释放信标并在主任务中执行相关操作。 程序可以在没有断点的情况下运行、但当他尝试在执行相关操作的主任务中添加断点时、CCS 崩溃。

    还有其他建议吗? 谢谢。

    BR、

    水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

    很遗憾、您提供的 dmp 文件不能帮助我们理解问题。  您是否能够向客户询问以下内容:

    *当客户说 CCS 崩溃时、它们是否意味着 CCS 在问题发生时退出、或者 CCS 是否没有响应、需要从任务管理器中停止?

    *客户能否检查是否正在生成任何其他 dmp 文件?

    *客户是否也可以生成调试器日志? 相关说明可在以下位置获取: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_diagnostic-logs.html。  日志文件可能很大。 如果他们无法共享日志文件、我们可以提供共享文件夹。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    *当问题发生时、CCS 无响应、在手动中止并重新启动后、CCS 报告了 dmp 文件。

    *我从客户那里收集了所有 dmp 文件、其中一些文件无法在我的计算机上打开、但在所有可以打开的文件中、错误代码是相同的。 我随附了这些文件、您是否会检查您是否可以找到任何内容?

    e2e.ti.com/.../1362.dmp.7z

    *根据调试日志、您是指 Eclipse 调试日志吗? 我将要求客户帮助生成此日志并返回给您。

    BR、

    水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

    按调试器日志、我指的是"Debug Server Log"。  Eclipse 调试日志可能没有太大帮助。

    感谢您提供其他信息。