我的客户在调试过程中遇到 CCS 崩溃、尝试使用断点进行调试时经常会发生这种情况。
请找到所附的 dmp 文件、异常代码为0x800003"遇到断点"。
请帮助您建议如何解决此问题、谢谢!

e2e.ti.com/.../hang_5F00_34_5F00_bc967e05_2D00_1581_2D00_4d09_2D00_aa94_2D00_4cbfb006ebb9.dmp
此致、
水阳
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的客户在调试过程中遇到 CCS 崩溃、尝试使用断点进行调试时经常会发生这种情况。
请找到所附的 dmp 文件、异常代码为0x800003"遇到断点"。
请帮助您建议如何解决此问题、谢谢!

e2e.ti.com/.../hang_5F00_34_5F00_bc967e05_2D00_1581_2D00_4d09_2D00_aa94_2D00_4cbfb006ebb9.dmp
此致、
水阳
您好!
我看到客户 正在使用 CCS 12.0.0。 调试时使用的是什么器件? 使用了哪个编译器版本来编译应用程序?
[引用 userid="168885" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1172357/ccs-crash-while-debugging "]尝试使用断点进行调试时经常会发生此情况。如果未显式设置断点、则不会发生崩溃(目标可以运行、停止等)?
谢谢
Ki
该版本的 clang 编译器存在一些已知问题、其中生成的调试符号可能会使 CCS 崩溃:
https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10863
客户可以尝试使用 clang 编译器2.1.2吗?
谢谢
Ki
您好、Shuyang、
很遗憾、您提供的 dmp 文件不能帮助我们理解问题。 您是否能够向客户询问以下内容:
*当客户说 CCS 崩溃时、它们是否意味着 CCS 在问题发生时退出、或者 CCS 是否没有响应、需要从任务管理器中停止?
*客户能否检查是否正在生成任何其他 dmp 文件?
*客户是否也可以生成调试器日志? 相关说明可在以下位置获取: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_diagnostic-logs.html。 日志文件可能很大。 如果他们无法共享日志文件、我们可以提供共享文件夹。
谢谢!
尊敬的 Andy:
*当问题发生时、CCS 无响应、在手动中止并重新启动后、CCS 报告了 dmp 文件。
*我从客户那里收集了所有 dmp 文件、其中一些文件无法在我的计算机上打开、但在所有可以打开的文件中、错误代码是相同的。 我随附了这些文件、您是否会检查您是否可以找到任何内容?
*根据调试日志、您是指 Eclipse 调试日志吗? 我将要求客户帮助生成此日志并返回给您。

BR、
水阳