This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:macOS 上的 Resource Explorer (10.11.6)不能#39;t start

Guru**** 2528380 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/652624/ccs-ccstudio-resource-explorer-on-macos-10-11-6-doesn-t-start

器件型号:CCStudio
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

我在运行 MacOS El Capitan 的 MacBookPro 上全新安装了 CCSv7。  Resource Explorer 窗口报告服务器无法启动。

没有进行其他安装,因此安装是干净的。  工作区是新的且为空。

我可以在这些论坛上和从 Web 搜索中找到的建议包括以下内容:

  • 重新启动窗口...我不使用它。  我在任何情况下都重新启动,但没有改进。
  • 验证代理设置是否正确。  我没有、也不需要。
  • 擦除 tirex 临时文件。  给定的目录不在 MacOS 上使用、我无法在 macOS 上找到相应的文件。  也许这是个问题、但我不知道在哪里可以找到这些文件。

据我所知、如果没有 Resource Explorer、CCS 平台将无法使用。  因此、不存在可以忽略该问题的简单解决方法。

是否有一个日志文件在某处解释 CCS 的功能及其失败原因?  对于在 MacOS 上启动 CCS、还有什么建议?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 tirex 日志文件。

    e2e.ti.com/.../tirex_2D00_2017_2D00_12_2D00_27.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马克

    您能否尝试以下操作:
    关闭 CCS
    将/Users/David/ti/tirex-localserver-3.1.3重命名为/Users/David/ti/backup_tirex-localserver-3.1.3
    重启 CCS

    如果这不起作用、我们将需要让其他人参与其中。

    在 CCS 中无需 Resource Explorer 即可工作。 您可以访问 Dev.ti.com 上的在线版本。 找到感兴趣的软件包后、您可以从那里下载它。 将其下载并解压缩到所需位置。 如果将其放置在 Applications/ti 中、CCS 应会发现该软件包。 如果将其放置在其他位置、则需要转到 CCS 中的 Preferences 对话框、然后在 Code Composer Studio -> Products 下、将该位置添加到产品发现路径。

    然后、在 CCS 中、您可以使用"Project"->"Import CCS Project"菜单从软件包中导入任何示例工程。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无骰子。 重命名了 tirex 的文件夹并重新启动 CCS。 打开 Resource Explorer 时、会创建一个新的 tirex 目录。 但误差相同。

    我们如何上报此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您关于 CCS 如何在与 CCS 相同的目录中发现应用程序的建议似乎不正确。 我以这种方式安装了 Uniflash。 系统不会自动检测到它、当我指示 CCS 查找安装了 uniflash 的目录时、CCS 不会找到该软件包。

    我的系统和 CCS 之间似乎存在某种不兼容性。 您是否有任何进一步的指导?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马克

    CCS 发现了几种不同的产品:编译器和器件软件产品(如 SDK)。 CCS 不会与 UniFlash 交互、因此不需要发现它。 通常、CCS 包含刷写 MCU 所需的一切、CC32xx 是例外。

    关于 Rex 问题、我希望今天能有一位有关该领域的专家、我将向他们介绍。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    请检查是否有旧的节点进程挂起并将其终止。 然后重新启动 CCS。  

    谢谢、

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marc

    您是否能够尝试 Oliver 的建议。

    他指的是此过程:

    此致、

    John