Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CCStudio 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具/软件:Code Composer Studio
我在运行 MacOS El Capitan 的 MacBookPro 上全新安装了 CCSv7。 Resource Explorer 窗口报告服务器无法启动。
没有进行其他安装,因此安装是干净的。 工作区是新的且为空。
我可以在这些论坛上和从 Web 搜索中找到的建议包括以下内容:
- 重新启动窗口...我不使用它。 我在任何情况下都重新启动,但没有改进。
- 验证代理设置是否正确。 我没有、也不需要。
- 擦除 tirex 临时文件。 给定的目录不在 MacOS 上使用、我无法在 macOS 上找到相应的文件。 也许这是个问题、但我不知道在哪里可以找到这些文件。
据我所知、如果没有 Resource Explorer、CCS 平台将无法使用。 因此、不存在可以忽略该问题的简单解决方法。
是否有一个日志文件在某处解释 CCS 的功能及其失败原因? 对于在 MacOS 上启动 CCS、还有什么建议?
谢谢