This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 一个项目的多个仿真器配置。

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1179300/multiple-emulator-configurations-for-a-project

您好!

我目前使用 XDS-200仿真器、该仿真器具有特定于项目的特定目标配置。 我想添加另一个仿真器(用于测试)、即 Blackhawk 提供的 XDS560v2、以便我可以根据需要在 XDS200和 XDS560v2之间切换。 如果可能、我希望同一项目等保持相同的目标配置 这似乎可以完成、因为可以使用"advanced"选项卡在相同的目标配置中添加"组件"、但在开始调试之前似乎没有在不同仿真器之间切换的方法。 或者我在尝试这种方法时遗漏了一些东西、或者实际上可能无法做到、或者我无法像我想象的那样轻松解决这一问题。

是否可以执行此操作、如果有任何程序等示例需要查看、或者如果可以轻松描述此步骤、我们将不胜感激...

提前感谢您的参与、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="49966" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1179300/multiple-emulator-configurations-for-a-project 是否可以执行此操作、如果可以、在哪里可以查看该过程等的任何示例、或者如果可以轻松地描述此步骤、将不胜感激...

    我使用多种调试配置来解决这一问题。 在这里、我有三种不同的配置、根据我连接的调试器、只需启动相关的配置。

    每个调试配置都是指选择了不同连接的不同目标配置。

    我不清楚为什么您需要将目标配置的数量限制为一个。 这些文件的内容很少更改(如果完全更改)、因此在我看来、维护不应该是一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是我最初尝试的、右键单击项目并构建目标->创建... 然后生成另一个构建目标。

    这是我在完成此步骤后得到的结果  

    我希望在 targetConfigs 文件夹中出现另一个.ccxml 文件,就像创建的默认文件一样? 这不是我所经历的。

    将各种.ccxml 文件添加到文件夹以供选择的步骤是什么?

    谢谢、Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、我明白了。 不是、它右键单击项目->新建->目标配置文件。

    或者、只需在 Windows 文件资源管理器中复制和粘贴.ccxml 文件或等效文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊,现在你在说话了;-)谢谢我在找错地方做目标配置。 谢谢! 我将进一步研究