您好!
我目前使用 XDS-200仿真器、该仿真器具有特定于项目的特定目标配置。 我想添加另一个仿真器(用于测试)、即 Blackhawk 提供的 XDS560v2、以便我可以根据需要在 XDS200和 XDS560v2之间切换。 如果可能、我希望同一项目等保持相同的目标配置 这似乎可以完成、因为可以使用"advanced"选项卡在相同的目标配置中添加"组件"、但在开始调试之前似乎没有在不同仿真器之间切换的方法。 或者我在尝试这种方法时遗漏了一些东西、或者实际上可能无法做到、或者我无法像我想象的那样轻松解决这一问题。
是否可以执行此操作、如果有任何程序等示例需要查看、或者如果可以轻松描述此步骤、我们将不胜感激...
提前感谢您的参与、
Mike