This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:P/N:296-44201-ND:LAUNCHXL-CC1310 + CCS 7.2 +错误242–连接到目标时出错

Guru**** 2600545 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/611589/ccs-p-n-296-44201-nd-launchxl-cc1310-ccs-7-2-error-242-error-connecting-to-target

主题中讨论的其他器件:CC1310

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我一直在使用 Launchpad 而不会出现任何问题、但现在、我第一次想使用我在 Launchpad 微控制器中测试过的相同程序(GPIOInterrupt)对外部 cc1310分线板进行编程。

我所做的是:

1.打开 CCS、打开 GPIOInterrupt 示例程序并将其刻录到 Launchpad 嵌入式 cc1310中。 我更改了原始代码、以便只需使 LED 闪烁并忘记按钮。 很不错!

2、保持步骤1的所有内容、拔下 USB 插头、然后 拔下所有中间跳线、再连接 JTAG 插头(在 P7电路板部分)、并将 VCC、GND、RESET、TMS 和 TCK 连接到外部 CC1310分线板。

3.再次插入 USB 并按下错误图标工具栏按钮。 然后出现“Error 242- Error connecting to target…” 出现错误。 首先、我使用欧洲 CC1310分线板测试了燃烧动作、然后我使用中国制造的 cc1310分线板进行了相同的测试、但错误是相同的。

 

更多信息:

-现在我不需要调试功能,因此我将 TDI 和 TDO 引脚保持未连接状态

‘跳线设置为侧面“CDS110 Power”

-Project | properties、CCS General、I can see connections=’Texas InstrumentsXDS110 USB Debug Prob [default]’(在此组合框中看不到 JTAG 条目)

 

请、有人能帮我解决这个问题吗? 烧录外部微控制器与烧录嵌入 式 cc1310时、是否需要更改任何配置? 如果是、哪些属性?

 

非常感谢

海事组织

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 IMO、
    错误-242在以下链接中定义、并提供一些建议(来自各种论坛主题帖):
    processors.wiki.ti.com/.../Debugging_JTAG_Connectivity_Problems

    希望这可以帮助您指明正确的方向

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在发布消息之前、我已经阅读了本次 e2e 讨论。 该解决方案似乎链接到“引脚对齐”,但没有人详细说明引脚对齐的含义是:-(

    "我错过了 DevPack 板和硬件上的引脚对齐。"

    谢谢

    海事组织
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仍然无法对外部 uController 进行编程...
    是否可以在没有通过 xds110进行稳定连接的情况下复位外部 cc1310的闪存?

    这种情况发生在不同公司的两个不同的 cc1310分接板中:-(

    请您提供任何帮助

    海事组织