工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我一直在使用 Launchpad 而不会出现任何问题、但现在、我第一次想使用我在 Launchpad 微控制器中测试过的相同程序(GPIOInterrupt)对外部 cc1310分线板进行编程。
我所做的是:
1.打开 CCS、打开 GPIOInterrupt 示例程序并将其刻录到 Launchpad 嵌入式 cc1310中。 我更改了原始代码、以便只需使 LED 闪烁并忘记按钮。 很不错!
2、保持步骤1的所有内容、拔下 USB 插头、然后 拔下所有中间跳线、再连接 JTAG 插头(在 P7电路板部分)、并将 VCC、GND、RESET、TMS 和 TCK 连接到外部 CC1310分线板。
3.再次插入 USB 并按下错误图标工具栏按钮。 然后出现“Error 242- Error connecting to target…” 出现错误。 首先、我使用欧洲 CC1310分线板测试了燃烧动作、然后我使用中国制造的 cc1310分线板进行了相同的测试、但错误是相同的。
更多信息:
-现在我不需要调试功能,因此我将 TDI 和 TDO 引脚保持未连接状态
‘跳线设置为侧面“CDS110 Power”
-Project | properties、CCS General、I can see connections=’Texas InstrumentsXDS110 USB Debug Prob [default]’(在此组合框中看不到 JTAG 条目)
请、有人能帮我解决这个问题吗? 烧录外部微控制器与烧录嵌入 式 cc1310时、是否需要更改任何配置? 如果是、哪些属性?
非常感谢
海事组织