请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio工具/软件:Code Composer Studio
支持路径:/工具和软件/帮助我解决问题/嵌入式产品开发工具/Code Composer Studio/CCS Desktop IDE/其他问题/
您好!
我正在尝试找到一种方法来将 F28xx 片上编程器安装到我们的生产计算机上、该计算机上安装了 CCStudio 3.1 (Platinum Edition 3.1.19.0)、但无法找到如何执行此操作。 如果 CCS3.1过于过时、是否有人会碰巧知道 OCP 将支持哪个最新版本?
这些论坛提供了一个链接,告诉我“此产品不再需要注册”,但实际上并没有告诉我如何下载需要下载的任何内容。
谢谢、
Nick