This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:F28xx 片上编程器

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/608280/ccs-f28xx-on-chip-programmer

Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

支持路径:/工具和软件/帮助我解决问题/嵌入式产品开发工具/Code Composer Studio/CCS Desktop IDE/其他问题/

您好!

我正在尝试找到一种方法来将 F28xx 片上编程器安装到我们的生产计算机上、该计算机上安装了 CCStudio 3.1 (Platinum Edition 3.1.19.0)、但无法找到如何执行此操作。 如果 CCS3.1过于过时、是否有人会碰巧知道 OCP 将支持哪个最新版本?

这些论坛提供了一个链接,告诉我“此产品不再需要注册”,但实际上并没有告诉我如何下载需要下载的任何内容。  

谢谢、

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、
    您将什么调试探针/仿真器与您的器件搭配使用? 您使用的是哪款确切的28xx 器件?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ki、

    我在 TMS320F2801PZA 上使用 XDS510 USB。

    谢谢、

    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最新的 CCS 版本(7.2)支持您的仿真器和器件。 片上闪存编程器与调试器集成、可提供无缝闪存体验。 我建议使用此版本、因为 CCSv3.1非常旧、不再受支持。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ki、

    谢谢、我将对此进行探讨。
    感谢您的帮助!

    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ki、

    只是想为您提供有关此内容的最新信息。
    自从您上次回复后、我已经下载了最新的 CCS 版本、并且移植 CCS3.1项目的工作也取得了一定的成功。 我现在遇到了实际编程部分的问题。

    仿真器会连接、我能够加载.out 文件、但加载完成后、会出现一个显示为红色字体的窗口、表示"0x3f7736没有可用的源代码"、这是指据我所知、项目中包含的函数。 您对这样的事情有什么经验吗?

    谢谢、

    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、
    错误消息很常见。 如您所料、这意味着在具有指定程序地址的调试符号中找不到源相关。 但您提到、确实与加载的符号存在相关性。 您能否打开模块视图(查看->模块)并使用有问题的功能进行确认?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ki、

    我打开了模块视图并看到列出的.out 文件。 但是、我并不是非常确定要寻找什么来确认您在上面提供的方式。

    谢谢、

    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请观看以下视频、了解"Modules (模块)"视图的简介:
    dev.ti.com/.../

    您可以浏览该函数并查看关联的地址

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ki、

    我将对此进行介绍。
    感谢您的帮助!

    谢谢、

    Nick