This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 技术帮助

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5111, LMC555, TLC556, BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/611920/technical-help

主题中讨论的其他器件:TPL5111LMC555TLC556BQ21040

大家好、我正在寻找能够产生3V、30Hz PWM 输出的 IC、并且需要在20分钟内关闭并使用可充电锂电池/纽扣电池为 IC 供电、我需要为其充电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Satish、
    感谢您发帖。

    TPL5111毫微定时器是一款低功耗系统定时器、非常适合占空比或中的电源门控
    电池供电的应用。 TPL5111的流耗仅为35nA、可用于启用和
    禁用所需的 PWM 电路。 我将在20分钟的功能介绍中使用它。
    www.ti.com/.../tpl5111

    LMC555计时器可以生成所需的方波。
    www.ti.com/.../lmc555
    我选择这个是为了实现最低的静态电流。
    555计时器已存在多年。
    有许多变化。
    www.ti.com/.../timers-products.page

    还有一个双计时器 TLC556、其中一个计时器可产生 PWM、另一个计时器可实现20分钟的关断功能。

    对于电池充电、我假设您有5V 电压可用。
    锂化学电池的充电速率通常为1C 或更低。
    C 是电池的 MAHR 额定值、因此300mAhr 电池的充电电流最大为300mA

    BQ21040是一个很好的起点。
    www.ti.com/.../bq21040
    bq21040是一款针对空间受限便携式应用的高度集成锂离子和锂聚合物线性充电器器件。 该器件可通过 USB 端口或交流适配器供电。 具有输入过压保护功能的高输入电压范围支持低成本非稳压适配器。


    电池充电器的此概述页面具有可帮助您进行选择的工具。
    www.ti.com/.../battery-charger-ic-overview.page


    请告诉我您的想法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢您的支持、
    但我无法查看 tlc556计时器参考设计、因为我没有 TSC 文件查看器、所以您可以发送 pdf 格式的单稳态和可稳态参考设计
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satish、

    TSC 文件是 TINA SPICE 文件。

    TI 有一个称为 TI TINA 的 SPICE 程序。

    安装该程序时、您将在 SPICE 宏选项卡中看到大多数 TI 器件、以及其他组件。

    TLC556是随 TINA 一起安装的宏之一。

    附件是 Abstable 和 Monostable TINA 文件的 pdf。

    e2e.ti.com/.../TLC556-astable.pdf

    e2e.ti.com/.../TLC556-monostable.pdf

    这是否有帮助?
    周末愉快!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我正在进行一个医疗设备开发项目、因此我正在寻找一个微控制器来生成 PWM 0f 30Hz 并持续20分钟、然后将其关闭

    此外、我还需要编程支持、因为我不是编程人员