This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6455:为 C6455制作 SYS/BIOS 项目

Guru**** 2832805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/614151/ccs-tms320c6455-make-an-sys-bios-project-for-c6455

器件型号:TMS320C6455

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我的工具:

操作系统:Win7

CCS:V7

电路板:定制电路板

我想制作一个 SYS/BIOS 项目、但我有一些问题。 我做了如下项目:

1) 1)我使用以下参数创建了一个新的 CCS 项目:

2) 2)对于向导的下一步、存在一些问题、如下所示:

问题1:

我应该使用哪个版本的 XDCTOOLS?

问题2:

如何确定向导的目标和平台字段?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dariush

    您正在使用哪个版本的 SYS/BIOS?

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    SYS/BIOS 版本为6.33.6.50

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dariush
    目标和平台由 SYS/BIOS (或任何包含 SYS/BIOS 的产品、例如 Simplelink SDK、TI-RTOS 等)提供。 产品和存储库列表中应包含 SYS/BIOS 版本。 如果您选择 其中一个可用版本、 目标和平台字段是否已填充?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我选择了可用的 SYS/BIOS 版本 、目标和平台字段未填充。 CCS 打印了一句话、说" 请手动指定目标。 "如下所示:

    请指导我。

    如何 手动指定目标和平台字段?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您之前的屏幕截图显示了 XDCtools 3.31、而最后一个屏幕截图使用 XDCtools 3.23。 这两者之间存在显著差异、因为3.30之后的 XDCtools 版本不包含目标和平台。 正如我之前提到的、它们被移至 SYS/BIOS。

    因此、有两种选择。 第一种方法是尝试键入目标和平台、看看是否有用。 如果您为 ELF 构建、目标将为 ti.targets.elf.C64P、而对于 COOF、目标将为 ti.targets.C64P。 至于该平台、我们提供了 ti.platforms.dsk6455和 ti.platforms.evm6457。 尽管 evm6457指向不同的器件、但内部存储器映射看起来是相同的。 这两个平台都配置了一些外部存储器、因此 我必须详细了解您电路板上的外部存储器容量、以告诉您哪一个更适合。

    第二个选项是将 XDCtools 和 SYS/BIOS 升级到可以使用的最新版本、然后我们可以查看该组合是否自动显示您的目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢、我可以通过如下配置在电路板上运行 SYS/BIOS 项目:

    现在、我希望具有以太网连接、

    问题1:

    在用于 C6455的 SYS/BIOS V6.33.6.50下是否有一个示例 NDK (如客户端示例)项目可用于我的基本项目?

    或示例"*。cfg"文件?

    问题2:

    NDK 2.21.2.43是否支持目标?

    问题2:

    如何升级 SYS/BIOS 和 XDCTOOLS?

    问题4:

    我找不到任何用于学习 CCS V7的 PDF 参考、您能向我介绍一些参考吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dariush
    您可以从 downloads.ti.com/.../index.htmldownloads.ti.com/.../index.html 获取 XDCTools 和 SYS/BIOS。 至于您的其他问题、我认为您应该发布一个新的 NDK 问题、而对其了解更多的人将回答该问题。
    对于 CCS 帮助、单击帮助->帮助内容、您将在其中看到 Code Composer Studio 帮助。 它不是 PDF 文件、但这是我知道的 CCS 帮助的最佳来源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dariush
    可通过 Resource Explorer 获取大量 CCS 资源:
    processors.wiki.ti.com/.../Category:CCS_Training

    谢谢
    Ki