This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
操作系统:Windows 10 Pro
CCSv7.2.0.00013
我已成功使用 CCSv7.2.0.00013几天。 今天早上、当我启动 CCS 时、它不会显示我在上一个会话中打开的源文件。 选项卡在那里、但显示了错误、我认为加载编辑器时会出现错误。 当我尝试在 Project Explorer 视图中展开项目时、>消失、内容未显示。 我创建了一个新的工作区、并尝试将工程导入到新的工作区中、并收到错误消息"在"C/C++ Indexer"期间发生了内部错误。 java.lang.NullPointerException”。 我尝试使用-clean 选项启动 CCS、但没有成功。 我要附加最后一个工作区 folder.e2e.ti.com/.../workspace_5F00_v7_5F00_b.zip 的压缩文件
感谢您的更新、很高兴听到问题得到解决。
[引用 user="Geroge">但是,我确实注意到,如果我编辑项目的一个配置,然后尝试在“ 项目属性”中切换到不同的配置,我也会得到 Java NullPointer 异常。 [/报价]
您是否会很乐意分享展示此问题的项目? 如果是、我们可以调查并尝试修复它。 如果您不希望在公共论坛中共享项目、您甚至可以私下共享该项目。