This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM3352:在以下期间发生内部错误:"C/C++ Indexer"。 java.lang.NullPointerException

Guru**** 2253470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/611863/ccs-am3352-an-internal-error-occurred-during-c-c-indexer-java-lang-nullpointerexception

器件型号:AM3352

工具/软件:Code Composer Studio

操作系统:Windows 10 Pro
CCSv7.2.0.00013

我已成功使用 CCSv7.2.0.00013几天。 今天早上、当我启动 CCS 时、它不会显示我在上一个会话中打开的源文件。 选项卡在那里、但显示了错误、我认为加载编辑器时会出现错误。 当我尝试在 Project Explorer 视图中展开项目时、>消失、内容未显示。 我创建了一个新的工作区、并尝试将工程导入到新的工作区中、并收到错误消息"在"C/C++ Indexer"期间发生了内部错误。 java.lang.NullPointerException”。 我尝试使用-clean 选项启动 CCS、但没有成功。 我要附加最后一个工作区 folder.e2e.ti.com/.../workspace_5F00_v7_5F00_b.zip 的压缩文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我解压缩了工作区文件夹、并能够在 CCS 7.2中成功打开工作区。 但是、由于项目文件未包含在 zip 文件中、我无法打开项目或尝试将其导入到其他工作区中。 您是否还想发送 CCS 项目文件(基本上是在项目文件夹中找到的.*项目文件)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、在尝试解决问题时、我删除了本地副本并从版本控制系统中检索了以前的版本、然后对项目进行了更新、正如我昨天所做的那样。 这似乎解决了我的问题。 但是,我确实注意到,如果我编辑项目的一个配置,然后尝试在“ 项目的属性”中切换到不同的配置,我也会得到 Java NullPointer 异常。 我还没有注意到任何副作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新、很高兴听到问题得到解决。

    [引用 user="Geroge">但是,我确实注意到,如果我编辑项目的一个配置,然后尝试在“ 项目属性”中切换到不同的配置,我也会得到 Java NullPointer 异常。 [/报价]

    您是否会很乐意分享展示此问题的项目? 如果是、我们可以调查并尝试修复它。 如果您不希望在公共论坛中共享项目、您甚至可以私下共享该项目。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何私下共享文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我向您发送了一个朋友请求。 接受后、您应该能够通过在论坛帖子上将鼠标悬停在我的用户名上来启动与我的私人对话。 您可以将项目压缩并附加到私人对话消息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于随后的文件、CCS 项目文件是秘密共享的、但提供的文件不会重现此问题。 但是、原始海报已经能够向前移动、并且没有迫切需要继续这样做、因此螺纹正在关闭。