我正在尝试将 xds110与 PC 连接,但收到错误-260给我,但设备管理器显示 USB 端口。
发送 xdsfdu -e 命令时,命令提示符显示我未知的设备版本、序列号。
迪卡尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在尝试将 xds110与 PC 连接,但收到错误-260给我,但设备管理器显示 USB 端口。
发送 xdsfdu -e 命令时,命令提示符显示我未知的设备版本、序列号。
迪卡尔
如果您使用 Uniflash 连接到 CC3220SF-LAUNCHXL、 Uniflash 能否 识别您的 CC3220SF-LAUNCHXL?
在使用 CC3220SF-LAUNCHXL 进行测试后,您的 CC3220似乎处于生产模式。 默认情况下、CC3220SF-LAUNCHXL 以生产模式发货、出于安全原因禁用 JTAG 调试功能。 请按照 入门指南中的第3.4节进行操作 、并使用 Uniflash 将 CC3220设置为开发模式。 然后 、您的 CC3220SF-LAUNCHXL 应允许 JTAG 连接。