This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS 编译工程所花费的时间太长

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6736

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/612445/ccs-ccs-takes-too-long-to-build-projects

主题中讨论的其他器件:MSP430F6736

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用的是 CCS 的最后一个版本(7.2.0.00013)、有时项目构建时间太长(分钟)。

这种行为令人感到很不快、同一个工程在正常时间内编译、并且在某些编译开始变得非常慢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    只需确认-每次使用的环境(PC、CCS 版本、工作区和项目(包括构建选项)都是相同的,但构建时间会有很大的差异? 如果是这种情况、那么在没有测试案例的情况下很难确定为什么会出现这种差异。 差异范围有多大?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它是相同的计算机、相同的 CCS、相同的工作区和相同的项目。 自6.2版以来、我一直遇到几个不稳定问题。 我最近安装了最新版本、问题仍然存在。

    范围从正常工作的秒数到几分钟(现在我尝试编译一个空项目超过10分钟)。 我注意到、当问题开始发生时、PC 开始减慢其他系统资源的速度。 如果我尝试打开"任务管理器"、按"Ctrl+Shift+Esc"、则窗口会显示很长时间、即使处理负载低于10%也是如此。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否尝试以下操作:
    清理工作区: processors.wiki.ti.com/.../Troubleshooting_CCSv7
    禁用索引器:software-dl.ti.com/ccs/esd/training/CCSv6-TipsAndTricks.pptx (请参阅幻灯片36)

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,李基洙,

    我尝试了这些提示,并按照链接中的步骤重新安装了 CCS,然后创建了一个新的工作区,但问题仍然存在。

    我注意到一些奇怪的行为:

    -没有 driverlib 的项目可以在没有问题和延迟的情况下构建。

    -使用 driverlib 的项目中的构建过程(我正在使用 MSP430F6736进行测试)非常不稳定。 有时、工程编译会遇到任何问题、但在尝试几次后、它会停止编译工程

    -发生这种情况时、其他软件会受到影响并停止工作(浏览器打开、但无法打开某些网站)。

    -与"gmake"相关的一些存档被防病毒程序(McAfee Total Protection)检测为病毒、但仅在使用 driverlib 时。

    -即使禁用防病毒程序,不稳定性仍然模糊。

    无法测试和开发与此问题有关的内容。

    谢谢。