请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:MSP430F6736工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我使用的是 CCS 的最后一个版本(7.2.0.00013)、有时项目构建时间太长(分钟)。
这种行为令人感到很不快、同一个工程在正常时间内编译、并且在某些编译开始变得非常慢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我使用的是 CCS 的最后一个版本(7.2.0.00013)、有时项目构建时间太长(分钟)。
这种行为令人感到很不快、同一个工程在正常时间内编译、并且在某些编译开始变得非常慢。
你好,李基洙,
我尝试了这些提示,并按照链接中的步骤重新安装了 CCS,然后创建了一个新的工作区,但问题仍然存在。
我注意到一些奇怪的行为:
-没有 driverlib 的项目可以在没有问题和延迟的情况下构建。
-使用 driverlib 的项目中的构建过程(我正在使用 MSP430F6736进行测试)非常不稳定。 有时、工程编译会遇到任何问题、但在尝试几次后、它会停止编译工程
-发生这种情况时、其他软件会受到影响并停止工作(浏览器打开、但无法打开某些网站)。
-与"gmake"相关的一些存档被防病毒程序(McAfee Total Protection)检测为病毒、但仅在使用 driverlib 时。
-即使禁用防病毒程序,不稳定性仍然模糊。
无法测试和开发与此问题有关的内容。
谢谢。