器件型号:TMS320F240
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、团队、
我的一位客户正在从 CCS 3.3升级到 CCS 7.2、他问 Blackhawk 调试器是否正在使用旧的 TMS320F2407? 是否有兼容性列表?
谢谢、此致、
Felix
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:TMS320F240
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、团队、
我的一位客户正在从 CCS 3.3升级到 CCS 7.2、他问 Blackhawk 调试器是否正在使用旧的 TMS320F2407? 是否有兼容性列表?
谢谢、此致、
Felix
好的、
但是、我是否可以将 CCSv3.3与 Blackhawk USB510L 一起使用?将 Windows7 32和/或64位与 TMS320F2407A 一起使用?
我可以使用 Blackhawk Flashburn 实用程序刷写器件。
BHCheck33.exe 指出:
找到具有 USCIF v35.34.0.2的 CStudio v3.3 SR12
已安装兼容的 Blackhawk v3.3 ST12驱动程序。
Blackhawk 驱动程序与 CCStudio 保持最新。
BHDetect 1.0.11指出:
2) Blackhawk USB510L JTAG 仿真器(S/N:xxxxxx)
错误:0警告:0
BHProb.2指出:
JTAG xx Giben 数据扫描测试成功。
我需要在安装驱动程序后重新启动才能连接到2407。
谢谢
格尔德
[引用 user="Gerd Seher"]但我能否将 CCSv3.3与 Blackhawk USB510L 一起使用、使 Windows7 32和/或64位与 TMS320F2407A 一起使用?
F2407和 CCSv3.3支持 USB510L。 但是、CCSv3.3在 Windows 7上不受官方支持。 官方支持它的最后一个版本是 Windows XP (32位)、建议使用它。
如果您坚持使用 Windows 7、它可能会起作用。 以下维基网页文章中提供了一些建议:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Using_CCS_with_Windows_Vista_and_7
但没有保证。 如果您使用的是64位窗口、则必须确保有适用于您的仿真器的 CCSv3.3 64位驱动程序、并安装这些驱动程序
谢谢
Ki