This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F240:Blackhawk 调试器和 TMS320F2407A

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/613357/ccs-tms320f240-blackhawk-debugger-and-tms320f2407a

器件型号:TMS320F240

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、团队、

我的一位客户正在从 CCS 3.3升级到 CCS 7.2、他问 Blackhawk 调试器是否正在使用旧的 TMS320F2407? 是否有兼容性列表?

谢谢、此致、

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Felix、
    支持 F24x 的最新版本是 CCSv3.3。 之后的版本不支持 F24x。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、

    但是、我是否可以将 CCSv3.3与 Blackhawk USB510L 一起使用?将 Windows7 32和/或64位与 TMS320F2407A 一起使用?

    我可以使用 Blackhawk Flashburn 实用程序刷写器件。

    BHCheck33.exe 指出:
    找到具有 USCIF v35.34.0.2的 CStudio v3.3 SR12
    已安装兼容的 Blackhawk v3.3 ST12驱动程序。
    Blackhawk 驱动程序与 CCStudio 保持最新。

    BHDetect 1.0.11指出:
    2) Blackhawk USB510L JTAG 仿真器(S/N:xxxxxx)
    错误:0警告:0

    BHProb.2指出:
    JTAG xx Giben 数据扫描测试成功。

    我需要在安装驱动程序后重新启动才能连接到2407。

    谢谢

    格尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Gerd Seher"]但我能否将 CCSv3.3与 Blackhawk USB510L 一起使用、使 Windows7 32和/或64位与 TMS320F2407A 一起使用?

    F2407和 CCSv3.3支持 USB510L。 但是、CCSv3.3在 Windows 7上不受官方支持。 官方支持它的最后一个版本是 Windows XP (32位)、建议使用它。

    如果您坚持使用 Windows 7、它可能会起作用。 以下维基网页文章中提供了一些建议:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Using_CCS_with_Windows_Vista_and_7

    但没有保证。 如果您使用的是64位窗口、则必须确保有适用于您的仿真器的 CCSv3.3 64位驱动程序、并安装这些驱动程序

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我从 EDV 管理部门得到关闭 Windows XP VM 的命令。
    因此、我必须使用 Windows 7。
    此时、我可以连接到 Windows 7 64位上的 F2407。 请参阅我在 ID 613598中关于断点的问题。

    格尔德