This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2650:CC2650 SimpleBLEObserver CCS 导入错误

Guru**** 2535100 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/612130/ccs-launchxl-cc2650-cc2650-simplebleobserver-ccs-import-error

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我有 CC2650 Launchpad。 我使用 的是 CCS 7.1.0

对于 CC2650、 我安装了 BLE 版本 BLE_SDK_2_02_01_18_setup 和 TI RTOS tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08版本。  

我的问题是在 CCS 中导入 SimpleBLEObserver 后、当我构建项目时、我遇到以下错误:  

是否要进行任何更改以消除所有错误??

此致

Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、

    从屏幕截图(Problems 视图中的第三行)中、您似乎是从 C:\ti\simplelink\ble_cc26xx_2_01_01_44627导入工程、而不是从 ble_sdk_2_02_01_18导入工程。 是这样吗? 您能否确保从较新的 SDK 中选择并导入项目、如果您仍有问题、请告知我们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aartis、您好!

    现在、我已经安装了 BLE_SDK_2_02_00_31和 BLE_SDK_2_02_01_18、但在其中找不到 SimpleBLEObserver 示例。
    此外、我只需扫描可用的蓝牙器件、那么我应该访问 SimpleBLEObserver 还是检查其他任何示例??

    此致
    Praveen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、

    此问题最好在 CC2650器件论坛中得到解答。 请在 低功耗蓝牙论坛中开始新的帖子 、以便那里的专家可以听到他们的建议。