This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5969:在 Code Composer Studio 中使用 EnergyTrace++时出现问题。

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969, ENERGYTRACE, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/610727/ccs-msp430fr5969-problem-using-energy-trace-in-code-composer-studio

器件型号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我正在使用 MSP430FR5969电路板并尝试使用能量跟踪工具测量功率。

Energytrace 在以前运行良好、但当我开始运行程序时、它会测量电压、而不是测量电流和功率。  

我附图如下。  

有人对这个问题有什么想法吗?

最棒的  

Mirae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mirae、
    我假设问题是"Power"和"Energy"选项卡未打开。 您可以尝试重置透视图还是使用全新的工作区文件夹?

    processors.wiki.ti.com/.../Troubleshooting_CCSv7

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、  

    感谢你的答复。

    实际上、"Power"和"Energy"抽头已打开、但我只是将其放在不同的窗口中。

    我附图如下。

    我清理了项目并重置了透视图、但仍然无法正常工作。  

    我更改了电缆一个是将板与调试器相连、另一个是将板与主机 PC 相连。  

    此外、我还将 MSP430FR5969电路板更改为另一个电路板。 (我有两个 MSP430FR5969电路板。) 因此电路板也不是问题。

    这就是我认为问题与调试器有关的原因。

    但奇怪的是、到目前为止、Energytrace 在调试器中运行良好、所以我之前已经测量了功耗。  

    此外、Energy Trace++也可以正常工作、但电流不是。  

    我认为能量跟踪会将电流测量值保持为0、因此功率也是0。  

    因此、我需要找到调试器将电流测量为0的原因。

    我将附加显示 Energy Trace++工作正常的图片。  

    您有其他解决此问题的方法吗?  

    最棒的  

    Mirae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了让其他用户受益、我将链接到以下主题、因为它们是相关的。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mirae、
    如果您已解决此问题、我只想跟您联系。 在另一个主题中查看您的帖子、您可能会看到它。 您可以确认这一点吗?

    e2e.ti.com/.../2254697

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我确认了这个问题。
    我只使用 eZ-FET 调试器而不使用 MSP-FET 调试器解决了这个问题。
    我想知道的一件事是、为什么有 MSP-FET 调试器、即使我只能使用 eZ-FET 调试器加载程序并跟踪能量?
    我认为必须有 MSP-FET 调试器才能使用 Energytrace ++、但我不需要使用该调试器。

    最棒的
    Mirae