请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CODECOMPOSER 工具/软件:Code Composer Studio
我无法将文件添加到您设计的"Includes"文件夹中。 你是怎么做的? 请参见下面的
添加源文件很容易:
我尝试搜索它。
我在 make 文件变量中搜索了目录、但仍然没有显示。 可以解决这个问题吗???
这会给我带来多大的困难? 谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我无法将文件添加到您设计的"Includes"文件夹中。 你是怎么做的? 请参见下面的
添加源文件很容易:
我尝试搜索它。
我在 make 文件变量中搜索了目录、但仍然没有显示。 可以解决这个问题吗???
这会给我带来多大的困难? 谢谢
您好!
[引用 user="William Dussault87">我无法将文件添加到您的设计的"Includes"文件夹中。 你是怎么做的? [/报价]
您不能拖放或使用 CCS 将文件添加到"Includes"下的这些路径中。 从包含搜索路径选项(您的最后一个屏幕截图)中检测到这些路径。
如果要将头文件添加到其中一个文件夹中、可以在 CCS (即 Windows 资源管理器)外部执行该操作
您还可以将头文件的位置保留为单独的位置、并在包含搜索路径列表中添加其路径
[引用用户="William Dussault87"]
[/报价]
您所指的确切路径是什么? 在您的第一个屏幕截图中、我可以看到第一个、第三个和第四个路径已解析、但第二个路径未解析。 我想 XDAIS_CG_ROOT 变量未正确定义。 这条路径是否有问题?
谢谢
Ki