This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:我无法将包含文件添加到工程为什么!???

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/611587/ccs-codecomposer-i-cannot-add-include-files-to-project-why

器件型号:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

我无法将文件添加到您设计的"Includes"文件夹中。 你是怎么做的? 请参见下面的


添加源文件很容易:


但我无法添加头文件

我尝试搜索它。

我在 make 文件变量中搜索了目录、但仍然没有显示。 可以解决这个问题吗???

这会给我带来多大的困难? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="William Dussault87">我无法将文件添加到您的设计的"Includes"文件夹中。 你是怎么做的? [/报价]

    您不能拖放或使用 CCS 将文件添加到"Includes"下的这些路径中。 从包含搜索路径选项(您的最后一个屏幕截图)中检测到这些路径。

    如果要将头文件添加到其中一个文件夹中、可以在 CCS (即 Windows 资源管理器)外部执行该操作

    您还可以将头文件的位置保留为单独的位置、并在包含搜索路径列表中添加其路径

    [引用用户="William Dussault87"]

    [/报价]


    您所指的确切路径是什么? 在您的第一个屏幕截图中、我可以看到第一个、第三个和第四个路径已解析、但第二个路径未解析。 我想 XDAIS_CG_ROOT 变量未正确定义。 这条路径是否有问题?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为此、请执行以下操作:

    右键单击项目名称上的"添加"或"新建"。
    选择要添加的.c 文件
    单击"确定"、然后在项目中将其移动到程序源目录中。
    然后将.h 文件移动到 Windows 资源管理器中的 Includes 目录中。 文件将被自动识别