请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Code Composer Studio
各位专家、您好
我想了解是否有方法可以从 CCS 工程生成纯符号库。 过去、我使用了手动方法、使用.map 文件创建一个带有符号+地址的 asm、并将其存档到库中。 但是、如果有一种更简单的方法、那将是很好的。
场景:我将一个应用程序加载到存储器中的位置 A、并将另一个应用程序加载到位置 B。第二个应用程序需要知道某些函数在作为第一个应用程序一部分的存储器中的位置。
此致
Chris