This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:从 CCS 项目创建符号库

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/612277/ccs-creating-a-symbol-library-from-ccs-project

工具/软件:Code Composer Studio

各位专家、您好

我想了解是否有方法可以从 CCS 工程生成纯符号库。 过去、我使用了手动方法、使用.map 文件创建一个带有符号+地址的 asm、并将其存档到库中。 但是、如果有一种更简单的方法、那将是很好的。

场景:我将一个应用程序加载到存储器中的位置 A、并将另一个应用程序加载到位置 B。第二个应用程序需要知道某些函数在作为第一个应用程序一部分的存储器中的位置。  

此致

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    如果我正确地回忆,过去的方法涉及 perl 脚本和在命令行上调用各种 codegen 实用程序(通过 shell 脚本)。 是这样吗?

    我认为 CCS 方面在这个领域没有做任何改进。 至少不是我知道的。 我需要确认这一点并返回给您

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ki

    是的、没错。 这是我目前唯一知道的方法。

    好的、谢谢

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    我在这方面稍微有点担心、但我们没有对 CCS 进行任何更改。 因此、旧方法可能仍然是当前方法

    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ki! 感谢您的关注。

    此致
    Chris