请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSEMU110-U 主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACE
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我是否可以让 TI 员工或 BH 人员来此,并在 XDS110与 Blackhawk隔离适配器配合使用时提供有关兼容性的建议?
XDS100和 TMDSADP1414-ISO 都已停产、因此我的客户提出了这一要求。
或者 、如果 BH 主页对此进行评论、我们也会很高兴。
|
http://www.blackhawk-dsp.com/products/Isolation.aspx … 这些适配器可与大多数 JTAG 仿真器配合使用、包括 XDS200、XDS510、XDS560和 XDS560v2型号。 |