This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSEMU110-U:与 BH-ADP-ISO14和 BH-ADP-ISO20兼容

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/610343/ccs-tmdsemu110-u-compatibility-to-bh-adp-iso14-and-bh-adp-iso20

器件型号:TMDSEMU110-U
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我是否可以让 TI 员工或 BH 人员来此,并在 XDS110与 BlackhawkTm隔离适配器配合使用时提供有关兼容性的建议?

XDS100和 TMDSADP1414-ISO 都已停产、因此我的客户提出了这一要求。

或者 、如果 BH 主页对此进行评论、我们也会很高兴。

http://www.blackhawk-dsp.com/products/Isolation.aspx

这些适配器可与大多数 JTAG 仿真器配合使用、包括 XDS200、XDS510、XDS560和 XDS560v2型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是、我没有这些适配器、但 XDS110遵循与 TI 14引脚和 TI 20引脚连接器相同的规格。 在这种情况下、我预计在使用此工具+适配器组合时不会出现任何问题。 请记住、如果您打算使用 XDS110的其他功能、例如 EnergyTrace、UART 或 GPIO、它们不会以任何方式进行隔离。

    我将与 Blackhawk 确认、如果他们报告了任何不同的情况、我会向他们报告。

    此致、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的。  我可以确认 XDS110与14引脚和20引脚 Blackhawk 隔离适配器兼容(并已经过测试)。

    创纪录的是、XDS100和隔离产品并未停产。  您可以从 Blackhawk的网上商店获取定价和供货信息。

    此致、
    Andrew